大家好、
我的客户现在发现一个问题、即 TMS570偶尔(在几天的稳定性实验中)会遇到一个问题、即 UART TX 没有输出(未记录电压电平为高电平或低电平)。
该 UART (UART1)连接到电平位移芯片和4G 模块、另一个 UART (UART2)用于打印日志。 有时 UART1 TX 将不输出(通过示波器测试)、而 UART2打印的日志显示应用程序仍在运行。 通常、UART1 TX 应每600ms 输出一个封装。
他们想知道什么可能导致 TX 没有输出? 为器件通电后、一切都恢复正常。
谢谢
Gary