This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:主机接口/SPI/UART、闪存接口/FLASH_SPI、SPI/SSI、SSIXDATX

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/869043/tm4c1294ncpdt-host-interface-spi-uart-flash-interface-flash_spi-spi-ssi-ssixdatx

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件: MSP432E401Y

大家好、

提前度过了一个非常快乐的新年。

我对 TM4C1294NCPDT/MSP432E401Y 中的4线 SPI 协议感到困惑。 请帮助我了解 SPI 和 SSI 之间的区别以及如何实现这两种协议?

要实现4线 SPI (SSI1)总线协议、是否可以使用以下引脚连接?

SSI1FSS (引脚编号121)作为芯片选择信号。

SSI1CLK (引脚编号120)作为时钟信号。

SSIDAT2 (引脚编号125)作为 MOSI 或 MISO。

SSI1DAT3 (引脚编号126)作为 MISO 或 MOSI。

或者、我必须将 SSIDAT0 (引脚编号123)用作 MOSI 或 MISO。

和 SSI1DAT1 (引脚编号124)用作 MISO 或 MOSI。

相关信息  

Afzal Imam Sajid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于简单的4线 SPI 协议、如果 TM4C 器件是主器件、则 SSInFSS 是芯片选择、SSInCLK 是时钟、SSInDAT0是 MOSI、SSInDAT1是 MISO。 当被用作从器件时、SSInDAT0为 MISO、而 SSInDAT1为 MOSI。 在 SSI 中、与某些 SPI 实现不同、SSInDAT0引脚始终为 TX、SSInDAT1引脚始终为 RX。 SSInDAT2和 SSInDAT3仅在四路(4 x 4)模式下使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:  

    非常感谢您的快速回复。