This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C129ENCPDT:是否支持 EK-TM4C129EXL Launch Pad 板?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C129EXL, EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/868941/ccs-tm4c129encpdt-support-for-ek-tm4c129exl-launch-pad-board

器件型号:TM4C129ENCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C129EXLEK-TM4C1294XL

工具/软件:Code Composer Studio

 EK-TM4C129EXL (带有 tm4c129encpd 加密芯片)有何支持?

首先、我使用 EK-TM4C1294XL LaunchPad 板、 并在"使 HTTP 服务器成为电源点"方面取得部分成功。  

然后 、我刚刚购买了 EK-TM4C129EXL 电路板(带有 tm4c129encpd 加密芯片)。  它有什么支持?  我在 SSC 申诉管理器中看不到该董事会。  是否有等效的功率点或在线课程来了解如何使用该 LaunchPad 板或芯片制造物联网产品?  

谢谢 George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请下载 TivaWare 软件库。 您将在以下目录中找到专门针对 EK-TM4C129EXL 的示例:

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\ek-tm4c129exl

    此外、还有一个描述以下示例的 PDF 文档:

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\docs\SW-EK-TM4C129EXL-UG-2.1.4.178.pdf