This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0914:N2HET I2C 示例程序更改引脚中的错误

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/868576/tms570ls0914-bug-in-n2het-i2c-example-program--changing-pins

器件型号:TMS570LS0914

如果您使用顶部的引脚定义从 N2HET I2C 示例程序中的默认引脚更改为默认引脚、那么它似乎首先起作用。  但是、如果您所寻址的从器件丢失、则永远不会出现故障中断;更糟糕的是、您从从从器件读取的数据始终为0。  经过数天的调试后、我发现了问题:在标有 ShiftBitIn 的 N2HET 语句中、该引脚被指定为"0"而不是"SDA_PIN"。  因此、如果您对 SDA 使用0以外的另一个引脚、则读操作不正确。  我希望这能节省其他人的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无需回答。  这只是为了报告 TI 示例程序错误并帮助其他社区成员。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我会将其添加到应用手册中。