This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:用于 TM4C1294KCPDT 内部 ADC 的抗混叠滤波器

Guru**** 2538130 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294KCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/867663/tm4c1294kcpdt-anti-aliasing-filter-for-tm4c1294kcpdt-internal-adc

器件型号:TM4C1294KCPDT

大家好、

我想使用 TM4C1294KCPDT 的内部 AD 转换器、但我无法决定应该使用哪种抗混叠滤波器。 有源或无源、我应该考虑一阶还是二阶?

此致、

Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您要采样的信号的频率是多少、包括噪声成分和预期的信号成分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是一些可能对您有所帮助的文章。

    http://www.ti.com/lit/an/slyt626/slyt626.pdf

    http://www.ti.com/lit/an/sbaa195/sbaa195.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想测量线性稳压实验室电源输出电压及其分流电阻器上的电流、最高可达500Hz、但由于器件已经构建、我不知道我应该考虑多大的噪声。

    然而、该器件包含2个网络变压器、可辐射大约50Hz 的能量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您只需要一个与要测量的频率(500Hz)平坦的低通滤波器、并且在该频率之上急剧滚降。 然后以高于所需频率两倍的频率进行采样。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    谢谢、但我应该如何确定简单的 RC 低通滤波器就足够了、或者我应该采用(例如:) Sallen-Key 拓扑二阶滤波器?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具体取决于您对测量结果的期望。 您只是监控直流电压吗? 那么简单的 RC 低通滤波器就可以了。 您是否尝试测量电源中的纹波? 如果您要测量50Hz 纹波、那么在频率为500Hz 时、RC 低通滤波器可能仍会产生纹波。 如果您想测量200Hz 的噪声、那么可能需要一个更复杂的滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果可以的话-供应商的 Bob 提供了很多合理的建议。    我们特别喜欢他的注释:"这取决于您对测量结果的需求。"

    对此,我们经常注意到,"在进行了初步测量之后,最好为'下一步和/或后续'的测量做准备。"   "现实世界"有着令人愉快的"彩色教科书理论"的方法-通常是设计合理的"度量标准"-最好的方法是"测量精密度..."

    "进一步滤波"的"需要"通常基于从第一个(早期)测量中记录的结果、与您所针对的设计规格进行比较...