This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:MibSPI5 - SPIPC0问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/865709/tms570ls3137-mibspi5---spipc0-issue

器件型号:TMS570LS3137

您好!

您能否告知我们以下链接中报告的问题是否已修复?

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/hercules/f/312/p/743689/2746334#2746334 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这应该在 MCAL 6.0中修复。 请下载最新的 MCAL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    我已检查了 MCAL 6.0发行说明,但在错误修复中找不到此问题。 是否可以确认包含此修复程序的 MCAL 版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我注意到了这个问题。 我使用 MCAL6.0检查了 EB 生成的文件、该问题在 MCAL6.0中未得到解决。 我将填充错误报告

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这意味着 SPI 通道5将无法与 TMS570LS3137中的 Autosar MCAL 驱动程序正常配合使用。 我的理解是否正确?

    我们何时可以在 MCAL 驱动程序中修复此问题?

    在此之前、您是否可以针对此问题提出任何替代解决方案或快速解决方案?

    手动设置 EB 生成的文件中的位10和位11应该暂时解决这个问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SPI5 SIMO[0]和 SOMI[0]将不能与 AutoSar MCAL 驱动程序一起正常工作。 必须手动设置 SPIPC0寄存器的位10和位11。  

    手动设置 EB 生成的文件中的位10和位11应该可以解决这个问题。