主题中讨论的其他器件: LDC1614
大家好、我正在使用 Tiva C Tm4c1294NCPDT 中的 I2C 模块与 LDC1614连接、在 I2C 模块中我无法理解的问题是、当我在 I2CMCS 寄存器的 BUSY 位中进行轮询时、该位在调试时甚至不会改变、 我用软件延迟解决了这个问题、但我想使用寄存器中正确位的轮询是错误的、因为没有这个延迟、模块会太快以至于传感器无法写入或读取
简而言之:我使用突发模式命令作为16位数据两次(每条命令8位)、在第78行中、I2CMCS 中的 BUSY 位不会改变、因此没有轮询、我遵循了数据表中的流程图、但它不起作用
P.S:这是我的 LDC_WRITE 函数的一段代码