This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:冷启动时 ESM 组3 RAM 偶数组 ECC 错误

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/865626/tms570ls3137-esm-group3-ram-even-bank-ecc-error-on-cold-boot

器件型号:TMS570LS3137

已编辑:环境温度下的 HDK。

大家好、

我有一个早期版本的 TMS570LS31x HDK、它具有我们几年前收购的 TMX570LS3137BZWTQWQI YFB - 25ASX4W GI MCU。

最近、每当它在早上上电时、ESMSR3=0x00000008指示 ESM 组3 RAM 偶数组 ECC 错误、并且 nERROR 引脚被置为有效(板载红色 LED 亮起)、并且 MCU 拒绝启动。

请注意、只有当调试器通过 JTAG 连接时、才能读取 ESMSR3值、然后使用相同的二进制代码重新编程。 现在可以正常工作、但板载红色 LED 保持亮起。

在对 MCU 进行预热一段时间后、如果 HDK 上的电源关闭几秒钟或几分钟、然后打开、一切正常、不再出现 RAM ECC 错误。

对此行为有何解释?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    CPU 还应该通过数据中止来响应此错误。 数据中止处理程序(或具有调试器连接的用户)可以查询数据故障状态和地址寄存器、以确定中止的根本原因。

    您的应用程序如何处理数据中止条件?

    此致、Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    我的应用程序是使用 IAR EWARM IDE 编译/链接的、其中有一个用于此目的的默认异常处理程序(如果被捕获在处理程序中、代码将停止)。

    我至少希望调试器能够在不下载的情况下通过 JTAG 进行连接、因此我可以在出现此类错误后检查 CPU 系统的状态。 由于不能进行连接而不下载,因此我必须重新下载完整的应用程序,这样状态可能会丢失,但之后它现在可以运行到 main()。

    我的期望是错误的吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    您应该能够再次将代码"调试而不下载"到闪存中。 请参阅随附的图片以了解要使用的选项:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我这样做没有成功。

    由于装置现在是热的,并且在没有 nERROR 置位的情况下工作,我不得不等待星期一的上午,看看是否可以执行。

    我会随时向您发布。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    您今天是否能够重现此问题?

    此致、Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    感谢后续行动。 我从 IAR 接口发出了"调试而不下载命令"命令、并且它没有错误地进行连接。

    但是、我怀疑 CPU 丢失了某个位置、当我按下"暂停的调试器"键时、它确实会中断并显示出之前显示的 ESMSR3寄存器值为0x0000008、但调试器不会告知代码已停止的位置。

    问题是、这是如何仅在冷启动(之前未预热)时发生的? 有缺陷的 MCU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    如果您看到 CPU 寄存器、程序计数器(PC)应显示代码卡在何处。 我怀疑它将位于数据中止处理程序中、其中可能有一个"循环此处"代码结构、使 CPU 不会返回主应用程序。

    也就是说 、TMX570LS3137BZWTQWQI 器件尚未通过最终生产测试。 因此、在整个温度范围内可能存在不正确的功能。

    此致、Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    HDK 从今天上午11:32运行不到5分钟(整个 RAM ECC 错误)后就从断电、 在此期间、我一直在回答您的问题。

    现在大约5个小时后、我已经将其重新连接到电源、我想、MCU 运行正常、闪存中上周的二进制代码正常。

    所以我想我只能在明天早上确认程序计数器的位置...

    威瑞多... RAM ECC 错误只需多长时间?!?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请注意、在长时间断电后声明的 RAM ECC 错误最近才开始进入 HDK。 除 CPU 挂起和 ESMSR3寄存器内容外、该指示灯是板载红色 LED。

    我知道我可以找到一个旧建筑来尝试它,但这将需要另外一天...

    这是否是导致 ESM 组3中 RAM ECC 错误的软件问题(不是软件可控的并且不可配置)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘、

    您可以尝试使用防冻喷雾剂、看看是否会导致故障按需发生。 软件问题肯定会导致这种情况、例如、如果您在读取 RAM 位置时未先对其进行初始化。 即使在对 SRAM 进行写入访问时也会发生这种情况。 Cortex-R4F CPU 针对任何对非64位宽的 SRAM 的写入执行一个读取-修改-写入操作。 因此、任何入栈操作都可能导致 RMW 操作触发一个双位 ECC 错误。

    此致、Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sunil、

    有点奇怪、请记住 HDK 在我的办公室内、始终处于室温、大约23°C

    我找不到一个冷冻罐、但却能找到一罐压缩气体除尘器、我在 MCU 上喷洒了大约60秒、并确保它真的很冷、仍然在冰点上方、但触摸时很冷、运气不好。 它在连接电源后即可正常运行。

    我问自己这是与温度相关的、还是只是 MCU 内部的一些分子(读作:触发器门)、这些分子让我感到很有趣! 如果能通电几分钟,就会很开心,然后又能慢放电(超过5小时)... 哈哈

    我还记得、在早上、如果我将 HDK 插入电源几秒钟、就会看到问题、断开并重新连接、仍然有问题。 我在这里的看法是,需要几秒钟的时间才能使事情充满活力... 如果事情是真实的:)

    我明天会再试一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Sunil、

    是的、程序计数器实际上位于0x000cc98、指向中止异常的中断处理程序。

    它所需要的只是几秒钟的连接到电源、然后在电源被回收后工作正常。

    我是否应该在此 HDK 上更改 MCU?

    是否有其他关于此类行为的建议?

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Chuck、

    是的、您可以执行一些操作来进一步调试。

    • CPU 在数据故障地址和状态寄存器中捕获数据中止的地址和实际原因。 请从调试器中读取这些寄存器的内容。 这将告诉您访问的实际地址和错误原因(双位 ECC 故障、访问权限故障等)。
    • 根据上述信息、您可以查看您的程序、以查看您的应用是否有访问 SRAM 地址的任何范围、而无需首先初始化 SRAM。

    另一项建议:请更新数据中止处理程序以进行管理、例如条件、以便它不会一直停留在"循环"代码结构中、除非您有外部看门狗将系统置于安全状态。

    此致、Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    您能告诉我如何检查数据故障地址和状态寄存器吗? 这些寄存器是由 ARM 内核管理并复制到某些 MCU 寄存器空间、还是由 MCU 直接管理?

    感谢您分享知识。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    您应该能够在显示 CPU 寄存器的调试器窗口中看到 CPU 故障寄存器。 在 CCS 中、尝试"View"->"Registers"。 一组寄存器将是 CPU 寄存器(第一组在顶部)。 如果您打开"系统寄存器"组、您可以看到 DFAR 和 DFSR。 请参阅下面的一些屏幕截图。

    使用 IAR、当连接到器件时、您可以查看->寄存器。 然后选择寄存器"组"作为 PL1故障处理寄存器。 下面的屏幕截图。

    此致、Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒的 Sunil

    我在 IAR EWARM 下看到 DFSR 和 DFAR 寄存器。

    我知道 DFAR 寄存器指示数据访问故障地址、但在哪里可以找到 DFSR 寄存器的解释?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 Cortex-R4F TRM 中描述了 DFSR。  请参阅 https://developer.arm.com/docs/ddi0363/g/system-control/register-descriptions/fault-status-and-address-registers

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sunil、

    明天将检查并保持发布。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    晨报

    今天早上,我们错过了重现问题的机会...

    我像往常一样冷启动了 HDK,虽然 nERROR 引脚 LED 仍然如前一天一样有效,但“调试但不下载”调试器命令实际上起作用,这意味着调试器毫无问题地运行到 main(),然后等待... LED 仍然为红色、与之前中止处理程序中的无限循环相反。

    通过检查 ESM 寄存器、仍然声明 RAM ECC 错误的相同 ESM3SR=0x00000008、但是所有 PL1错误处理寄存器都是0x00000000。

    按下"Run"按钮实际上已启动正常的软件执行、LED 为红色。

    这怎么可能发生?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    我很惊讶数据中止处理程序也会执行代码。 系统复位时不会清除 ESMSR3寄存器、因此以下情况可能会解释您的观察结果:

    • RAM 访问时发生双位 ECC 错误、导致 CPU 采用数据中止处理程序
    • CPU 代码执行滞留在"while (1)"循环中的数据中止处理程序中
    • 看门狗之类的东西(内部或外部)导致系统复位生效、以重新启动代码执行
    • 这次 RAM 没有双位 ECC 错误、代码执行正常
    • ESM 组3状态寄存器仍然显示之前的错误状态并且 nERROR 仍然被驱动

    如果您将系统重置作为重置处理程序的一部分进行记录、则需要确认系统重置的来源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    我理解您的说法。 MCU 位于 TI HDK 上、因此没有外部看门狗复位。 唯一的复位是调试器 JTAG 在尝试连接(不下载)时启动的复位。

    问题是,有时重置成功,因此代码重新启动,但有时不会重新启动,卡在 Abort_Handler()中。

    这有道理吗?

    美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    是的、这与我发送的序列相匹配。 对于 IAR 工具、我不是专家级用户、但应该有一种方法可以连接到器件而不会将系统复位置为有效。 然后、您可以在中止处理程序中捕获 CPU。

    或者、您可以编写数据中止处理程序来记录您的 DFAR 和 DFSR 值、并将其存储在启动期间未自动初始化的 RAM 中。

    此致、Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    嗯、我终于捕获了一些东西、请多多包涵。

    因此、要使用的 IAR 命令是"附加到运行目标"、而不是"调试而不下载"。

    有一次、我得到 ESMSR3=0x00000028、这表示偶数和奇数 RAM 组都声明了双位 ECC 错误。 查看数据故障状态寄存器 DFSR=0x00000C09、可以看到 AXI 解码器写入操作错误、它是"同步奇偶校验/ECC 错误"、数据故障地址寄存器 DFAR 是有效的、即0x080017C8。

    我尝试找到这个静态 RAM 位置中的内容、但无法正确解释:

    1) 1)有关 DFAR 和 DFSR 变量的观察窗口

    2) 2)第1670行、1671行的链接器映射、0x080017c8处的 DFAR 和0x080017cc 处的 DFSR、长度为0x4字节、没关系。

    3) 3)地址0x080017c8处的存储器转储:猜测、该地址范围内的所有数据都包含0x080017c8。 如何解释 address=value?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘、

    这是我所期望的。 在初始化 CPU SRAM 之前、您确实发生了栈写入(PUSH)操作(导致 R-M-W 操作导致中止)。 识别执行此写入的代码部分的方法是在中止模式(R14_abt)下查看链接寄存器。 这将在导致数据中止的指令之后有两条地址指令。 此外、来自数据中止处理程序的正常返回指令应该返回到引起中止的指令(除非它被停留在一个 while (1)循环中)。

    此致、Sunil