主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
您好!
我尝试使用 SafeTI 诊断库的函数'SL_SelfTest_ADC ()'来测试 ADC 输入引脚、
但有时我会得到结果'ADC_PIN_Undetermined',因为 ADC 转换值'Vu'低于'VN'值,
这意味着 ADC 以 self_test=1和 Hilo=1对输入通道进行采样、结果低于 self_test=0。
此致、
Snaku
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我尝试使用 SafeTI 诊断库的函数'SL_SelfTest_ADC ()'来测试 ADC 输入引脚、
但有时我会得到结果'ADC_PIN_Undetermined',因为 ADC 转换值'Vu'低于'VN'值,
这意味着 ADC 以 self_test=1和 Hilo=1对输入通道进行采样、结果低于 self_test=0。
此致、
Snaku
您好、Snaku、
我无法复制您在我的设置上的观察结果。 ADC 输入通道的自检非常简单、并在参考手册中进行了说明。
VD 是输入端与 ADREFLO "下拉"连接时的转换结果、因此预计 Vd 将明显低于 Vn (正常输入)。 在您的情况下、Vd 仅略低于 Vn。
与此类似,Vu 是输入连接到 ADREFHI 的转换结果,所以预计 Vu 大于 VN。
您能否将采样时间延长至可配置的最大值并查看结果是否发生变化?
此致、Sunil