This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1231D5PM:LQFP64适配器可能存在问题。

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/866941/tm4c1231d5pm-possible-problem-with-lqfp64-adapter

器件型号:TM4C1231D5PM

您好!

我想在 PCB 中使用具有 LQFP64的适配器。 例如:

我有疑问。 如果我使用此适配器、晶体振荡器将位于底层(微控制器将位于适配器的顶层)。

因此、微控制器和振荡器之间的导线将很长。 高频流动。 它不会中断微控制器的工作?  

没关系吗?

感谢您的回答。

此致、

Pawel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您必须使晶振尽可能靠近 OSC0/OSC1引脚。 请参阅系统设计指南应用手册中的3.7.2部分。  http://www.ti.com/lit/an/spma059/spma059.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的朋友、

    [引用 user="Pawel Kowalsky"]微控制器和振荡器之间的导线将很长。

    您如何定义"长"?    

    我的公司也做了(非常)类似的(成功)-但采用了以下指导原则:

    • 选择 MCU 可接受的最低 xtal 频率。   (较低的频率更适合此类雪橇)  (如果您使用 USB、可能会卡住)
    • 安装 xtal osc。 连接到小型电路板-然后将其尽可能"靠近"连接到 MCU (与 MCU 位于同一侧)。

    请注意、此程序仅供"安装"考虑。   这证明了"快速且肮脏的方法"可以获得(部分)操作和/或 MCU 见解-但不应考虑"现场发布"。