This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0332:编程工具建议

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0332, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/866656/tms570ls0332-programming-tools-recommendation

器件型号:TMS570LS0332
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

大家好 ,我正在使用 TMS570LS0332,XDS510是不是一款合适的编程工具,可以将 FW 集成到芯片中? 是否有更好的工具? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您使用 Uniflash 或 CCS 对 FW 进行编程、则支持以下仿真器:


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复! 这是否意味着 XDS510不适用?

    我只需使用该工具对 FW 进行编程, 哪 种工具 更具成本效益,通常使用?

    选择 TI 的 XDS100V2或 V3?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不再支持 XDS510。 xds1xx 和 xds2xx 都可以。 我使用 xds200。