This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:TM4C129ENCPDT 下载和仿真工具

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT, SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/863792/tm4c129encpdt-tm4c129encpdt-download-and-simulation-tools

器件型号:TM4C129ENCPDT
主题中讨论的其他器件: SEGGER

您好 ,团队

您能否提供 有关 TM4C129ENCPDT 下载工具的信息?

   TM4C129ENCPDT 的官方下载工具是什么?

谢谢!

BR, 奕迅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯迅、

    我不是完全清楚你需要什么。 我们为 TM4C 器件提供的软件包是 TivaWare 软件包、可在 以下位置找到:http://www.ti.com/tool/SW-TM4C

    但我认为这不是您想要的... 您能否明确说明您正在寻找的工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯迅、

    我没有听到您的反馈、您是否能够找到您需要的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    很抱歉耽误你的答复。

    您是否知道用于它的硬件工具? 就像 JTAG 一样。

    BR、奕迅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯迅、

    本文档涵盖了许多内容: http://www.ti.com/lit/an/spma075/spma075.pdf

    请参阅第3.3节。 XDS200是我认为最受欢迎的产品之一。

    这里也没有提到、但许多客户也使用了 Seggar 的 J-Link。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SEGGER 的 J-Link (甚至)更受欢迎。    

    通常、这些"Cadillac"开发工具在用于"教育"时会以"大折扣"提供。    (不要求任何人是"学校或大学"的附属机构。)