This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F5147:设置连续发送模式、CW

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/866196/cc430f5147-set-continuous-transmit-mode-cw

器件型号:CC430F5147
主题中讨论的其他器件:CC1101

我想将传输设置为连续以进行测试。 CC1101核心无线电文档介绍了持续传输、但没有具体介绍如何对芯片进行编程。 如果有任何帮助,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳尔

    您是否尝试过使用 SmartRF Studio 7

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有。 我没有安装它。 我们已安装 Code Composer。 我希望快速更新我们的当前代码。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    使用 SmartRF Studio、您可以配置无线电、测试/评估和导出代码。

    BR、