This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:泄漏电流和低功耗模式电流

Guru**** 2856760 points

Other Parts Discussed in Thread: RM57L843, RM46L852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/863500/rm57l843-leakage-current-and-low-power-mode-current

器件型号:RM57L843
主题中讨论的其他器件: RM46L852

你(们)好,香

想要获取 一些 RM57L843和 RM46L852上泄漏电流的电流值。 此外、还想获取两个器件在低功耗模式下的一些功耗数字。 这些数字不在数据表中。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohsen、

    Hercules MCU 不适用于在支持运行的整个温度范围内具有低功耗要求的应用。 这是数据表中未包含低功耗模式编号的主要原因。

    在低功耗模式下、您需要什么温度范围? 通常、Hercules MCU 的低功耗应用通过基于 PMIC 的方案完全关闭 MCU、该方案支持使用 IGNIE/CAN/等进行唤醒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们所观察的温度为-40至90。 我假设它们是多种低功耗模式、因此如果我能够获得这些模式的功耗值、那将会很好。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohsen、

    如参考手册中所述、有一些低功耗模式。 但是、在这个温度范围内、这些模式可能不会像所需的那样有用。 您可以看到、这些模式下的功率值未包含在数据表中、因此我必须查看是否可以找到内部特性数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    私有共享内部字符数据。 关闭此主题。