This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:有关 M18引脚的查询

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/865959/rm57l843-inquiry-about-m18-pin

器件型号:RM57L843
你好
我可以将 RM57L843的 M18引脚 用作 GIO 吗?
如果有、询问如何使用。
此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    默认情况下、M18用作 DCAN3TX。 如果不需要 DCAN 功能、它可被用作 GIO 引脚。 此功能由 CAN TX IO 控制寄存器控制。