This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:修订版 ID 不符合#39;t 匹配顶部标记

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294KCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/863999/tm4c1294kcpdt-revision-id-doesn-t-match-top-mark

器件型号:TM4C1294KCPDT

您好!

我们正在使用 TM4C1294KCPDT、但在读取修订版 ID 时遇到问题。   具体而言:

  • 存储器地址= 0x400FE000 (DID0)
  • 我们已经测试了7x 器件
    • 一个正常的器件(其中6个)读取:0x100A0002
    • 坏设备(其中1个)读取:0x100A0006

器件上的顶部标记如下:

使用数据表(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tm4c1294kcpdt.pdf)第255页的表对寄存器内容进行解码、得到:

  • 正常器件= 0x100A0002
    • 器件版本= A2
  • 设备错误= 0x100A0006
    • 器件版本= A6

根据勘误表(链接如下)、顶部标记的"I3"表示器件版本"A2"

您是否能够帮助我们了解我们为什么会看到这种差异?

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Don、

    这种结果对我来说毫无意义。

    对于 TM4C129x 器件系列、没有修订版6器件。

    此外、对于不会上升到修订版6的 TM4C123x 器件、次要裸片修订版也不会上升到那么高。

    应该没有 TM4C 器件实际读取次裸片修订版本的0x06。

    他们是否看到该器件有任何其他奇怪的行为? 这是在定制硬件上吗? 单个器件是否是唯一报告此问题裸片版本的器件?

    我同意、标记肯定表示 A2芯片修订版本、即芯片修订版本3、这正是我希望器件能够报告的内容。 不确定什么可能导致 DID0的寄存器读取错误、但这似乎有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ralph、

    我们将进一步深入探讨这一点。   将提供更多详细信息。

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donald:

    对此进行了任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    感谢您对此采取后续行动。   工程师现在正在调试他的设置、但目前我们看不到翻转位了。

    下周我们将回顾、如果需要、请结束本主题。

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    您的帖子显示 TM4C1294KCPDT、但图片是 NCPDT。 项目可能未选择正确的工具集? CCS 调试 GEL 文件存储器映射不同于 KCPDT 和 NCPDT。