This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:EPI 模块引脚混乱

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/864758/tm4c1294ncpdt-epi-module-pin-confuse

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好!

 Tiva TM4C1294NCPDT 微控制器数据表(2014年6月18日)第827页和 Tiva C 系列 TM4C129x ROM 用户指南(2014年5月14日)第172页之间是否存在任何"使用双 CSn 配置的 ALE "的矛盾?

在 Tiva TM4C1294NCPDT 微控制器数据表(2014年6月18日)的第827页:ALE EPI0S30、CS0n EPI0S26和 CS1n EPI0S27。

Tiva C 系列 TM4C129x ROM 用户指南(2014年5月14日)第172页 :ALE EPI0S30、CS0n EPI0S27和 CS1n EPI0S26。

如上所示、CS0n 和 CS1n 分配了不同的引脚。 哪一个是正确的?

提前感谢您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koray、

    请参阅之前的 E2E 帖子、该帖子涵盖了您的问题、并进一步介绍了根据硬件设置方式可能解决的问题: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/other/f/908/p/431469/1545220

    短版本是数据表针对引脚排列正确、但仍存在与数据表不准确地址相关的其他问题。 这些都可以在 SW 中解析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    感谢您的快速回复。 我查看了之前的 E2E 帖子、并了解了该问题。

    我想问您另一个与芯片选择相关的问题。

    我们的 PCB 已经布局、EPI0S25作为 CS2n 芯片选择连接到其他存储器。

    我认为应连接 EPI0S34、而 不是将 EPI0S25连接为 CS2n。 我是对的吗?

    如果我是对的、则必须重新布置 PCB。

    此致、

    Koray SEPETÇİ í a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koray、

     在这种情况下、您是否使用 ALE 和四 CSn 配置? 如果是、则是。

    到目前为止、我们一直在讨论 ALE 和双 CSn 配置、因此我们需要确保在同一页上讨论所讨论的模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    我使用 ALE 和四 CSn 配置。 但是、在开始四 CSn 配置之前、我想尝试双 CSn 配置、我看到 了相反的情况。 感谢您的帮助和快速回复。

    此致、

    Koray SEPETÇİ í a