This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:EMU 上拉

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/863990/tms570lc4357-emu-pullup

器件型号:TMS570LC4357

大家好、

我目前使用的是 TMS570LC43、我将为 XDS560v2 PRO TRACE 实现 MIPI-60引脚连接器。

在仿真和跟踪接头技术参考页22 中、显示 EMU0和 EMU1必须上拉。

但是、如果我看 一下 Hercules TMS570LC43x 开发套件 、ETMDATA0和 ETMDATA1没有上拉、ETMD12和13用10k 上拉。
此外、EMUn 上没有串联电阻器(例如 ETMD12、13、14、15)。

如果您有任何可能有所帮助的想法、

谢谢你





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexis、

    TMS570LC43x 没有 EMU 信号。 除 ETMTRACECLKIN 之外的所有 ETM 信号都是输出信号、并且在复位期间具有内部下拉电阻器。 如果信号布线足够短、则不必使用串联电阻器。 但我建议您向 ETMTRACECLKOUT 添加一个串联电阻器。

    请参阅仿真和跟踪接头的 TRM:

    http://www.ti.com/lit/ug/spru655i/spru655i.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ Wang、您好!
    感谢你的帮助。
    ETMD12和13上的两个上拉电阻会怎样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexis、

    这些上拉电阻用于 EMIF BA[0]和 NOE。