This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:使用 halcogen 的内置测试

Guru**** 2932100 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/864762/tms570ls1224-built-in-test-using-halcogen

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!  

我正在进行 BIST 工作,我在 Halcogen 中启用它,并选择要测试的模块,

我在 startup.c 中看到了代码,我担心为什么它不检查故障,而只检查它是否已完成?

 我是否可以通过任何方法来检查注入是否有故障?


谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dina 您好!

    它会检查 RAM 是否通过了自检、但您需要提供一个函数来处理故障:

    /*等待 PBIST 完成 CPU RAM */

    /*SAFETYMCUSW 28 D MR:NA "硬件状态位读取检查"*/

    while (pbistIsTestCompled()!= true)

    }/*等待*/

    /*检查 CPU RAM 是否通过自检*/

    if (pbistIsTestPassed()!= true)

    /* CPU RAM 未通过自检。

    *

    pbistFae();  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,谢谢我的问题得到解决。