工具/软件:Code Composer Studio
您好!
CAN 部件不工作、CAN 引脚上没有数据。 我使用了函数"canTransmit (canREG1、canMESSAGE_BOX1、(const uint8 *) &temp);"
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
CAN 部件不工作、CAN 引脚上没有数据。 我使用了函数"canTransmit (canREG1、canMESSAGE_BOX1、(const uint8 *) &temp);"
您好!
'当 CANn Tx/Rx 引脚设置为功能(CAN)时、方向、上拉/下拉和开漏不适用。'
您可以找到可用作参考的 TMS570LC4357项目。
请记住、Tx 和 Rx 引脚必须连接到两侧的 CAN 收发器。 端接电阻器也是必需的。 来自第一个收发器的 CANL 和 CANH 应连接到 CANL、CANH 连接到另一个收发器。
因此、如果您使用的是 LaunchPad、则必须将 CAN Tx 和 Rx 引脚连接到收发器、然后收发器必须连接到另一个收发器。 第二个收发器连接到另一个 CAN 端口的 Tx 和 Rx 引脚(第二个收发器和 CAN 端口可以位于另一个 LaunchPad 上)。
如果您使用的是 HDK CAN 收发器、并且 HDK 上有端接电阻器、则只需连接两个节点的 CANH 和 CANL。