This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L830:PINMUX:n2 &W3

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/863473/rm46l830-pinmux-n2-w3

器件型号:RM46L830

哪些引脚可针对  EPWM5A 和 EPWM5B 进行映射、而针对 SCI Tx 和 Rx 进行 N2和 W3映射?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    EPWM5x、SCI 和 NHET 共用 N2和 W3端子。 如果将 N2和 W3用于 SCI_TX 和 SCI_RX、则没有端子从 EPEM5A/5B 输出 PWM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    感谢您的回答。 那么、在使用所有其他 ePWM 模块且需要 另一个具有 PWM 功能的输出(即可以用作 PWM 或 逻辑信号控制电磁阀)的情况下、我能否从其他 N2HET1引脚创建 PWM 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    是的、您可以使用 NHET 生成 PWM。 您需要多少 SCI? RM46x 有两个 SCI 模块:独立 SCI (N2、W3)和 LIN+SCI (A7、B7)。 如果只需要1个 SCI、则可以使用 A7/B7作为 SCI 并使用 N2/W3作为 PWM 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 QJ。

    使用了两个 SCI。 SCI (N2、W3)用于 S232、LIN+SCI (A7、B7)用于 RS485/RS232。