This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:L2RAMW 自动初始化

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/863380/tms570lc4357-l2ramw-auto-initialization

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

我想通过应用“TRM§2.2.4.2”中描述的自动初始化序列来启动 L2RAMW 自动初始化“TRM 部分§8.2.3”。 但是、为了保留我的栈和 C 变量、我的程序应该以汇编语言启动这个序列。

您能否为我提供一个汇编器代码来执行8个 L2 SRAM 区域的硬件自动初始化(TRM 部分2.2.4.2)?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在加电后立即调用函数来初始化 SRAM。 这可以在您设置堆栈指针后立即完成。 此外,HALCoGen 生成的 meminit()函数已经作为汇编例程实现,特别是为了避免使用栈。

    此致、Sunil