This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:刷写到控制器中的二进制文件错误、现在它是循环复位、没有连接到 XDS200调试适配器

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/862169/tms570ls3137-wrong-binary-file-flashed-to-the-controller-and-now-it-is-cyclic-reset-with-no-connection-to-the-xds200-debug-adapter

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好,  

一旦我刷写了错误的二进制文件,它就会导致 循环中的 TMS570LS3137控制器每隔几毫秒重置一次,并且无法  连接到 XDS200调试适配 器。  

硬件端等的任何解决方案 请告诉我,我们必须恢复此板,因为我们只有很少的 Proto 板。

我正在尝试手动执行步骤:是否可以进行自动化?

UNIFLASH 工具脚本,它会在我尝试执行 powercycle 时继续尝试擦除闪存,以便在第一条指令时启动擦除序列?

提前感谢