This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:TMS570LC4357和 RM57L843片上温度传感器测量

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/862532/rm57l843-tms570lc4357-and-rm57l843-on-chip-temperature-sensor-measurements

器件型号:RM57L843

尊敬的 TI:

希望你可以。 我正在研究板载芯片温度传感器。上面提到的文档在随附的图片中有一个代码错误、这会导致错误的结温测量。上面文档中使用的代码以开尔文为单位给出了测试温度值。通过更正代码、它将在 OTP 中提供正确的校准值 以及开尔文。请查找随附的文档。

此致、

Bilal Zahoor Ahmed。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查您的基准电压是多少。 在 LaunchPad 上、它由 R2、R3和 R4定义。 定义了基准电压。 在我的办公桌上、代码运行正常、我不相信 thermister_calibration 中的代码是错误的、但我会将此线程转发给我们的 ADC 专家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是 的基准电压设置为3.3V。我不是说代码是错误的。我 只在应用手册中指出代码行。

    此致、

    Bilal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可能是我错了、但写入了类似的行、即 sumtempxconv += cal_temp_array[i]* cal_adc_code_array[i];在代码中、开尔文值小于273、这会导致负温度、以摄氏度为单位。

    此致、

    Bilal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    温度传感器板载代码工作正常。问题出在我的端。参考电压设置为5V。我 已通过短接 J8点将其更改为3.3V。请找到所附 图片。

    谢谢、此致、

    Bilal Zahoor Ahmed。