This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LC4357:TMS570LC4357中的闪存初始化故障

Guru**** 2535810 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDX570LC43HDK, TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/862535/ccs-tms570lc4357-flash-initiliaze-fault-in-the-tms570lc4357

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:TMDX570LC43HDK

工具/软件:Code Composer Studio

你好,先生

我使用的是 TMDX570LC43HDK 板、CPU 是 TMS570LC4357。

我想使用内部闪存、所以我使用 F021库。

第一 个我只使用该函数  

/*初始化用于 API 操作的闪存组*/
oReturnCheck = Fapi_initializeFlashBanks (150);

但它返回故障" Fapi_Error_OtpChecksumMismatch、 如果 OTP 校验和与预期值不匹配、则返回/*

我不知道哪种原因会导致这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TMS570LC4357

    工具/软件:Code Composer Studio

    你好,先生

    我正在使用电路板 TMDX570LC43HDK 并尝试读取和写入内部闪存。

    我使用 F021 API。

    当我调用函数"Fapi_initializeFlashBanks"时

    它返回"Fapi_Error_OtpChecksumMismatch"

    你能给我一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查您正在使用的库。

    对于 TMS570LC4357、您应使用"F021_API_CortexR4_BE_L2FMC_V3D16.lib"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、问题得到了解决。