This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L830:引脚 F3:MIBSPI1NCS[1]/N2HET1[17]/USB1.SUSPEND /EQEP1S

Guru**** 2385670 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/862384/rm46l830-pin-f3-mibspi1ncs-1-n2het1-17-usb1-suspend-eqep1s

器件型号:RM46L830

在 EQEP1用于正交编码器反馈但 EQEP1S 未使用时、引脚 F3是否可用作 MIBSPI1NCS[1]?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的。 您可以。 从 HALCoGen->PINMUX 选项卡中,将 F3分配给 MIBSPINCS[1]。 如果同时启用了这两个引脚、您将在 F3引脚上看到冲突、您必须移除 EQEP1S 的分配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米罗

    非常感谢您的快速回答。

    Jason