This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:电压监控器

Guru**** 2933280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/861933/tms570ls0432-voltage-supervisor

器件型号:TMS570LS0432

您好、香榭丽舍

内置电压监控器具有最大值 Vcc 的阈值为2.1V、而 Vcc 绝对最大额定值为1.43V。

您能评论一下我们为什么要这样做吗? 客户使用外部显示器、但如果出现故障、则内部显示器将会有任何用途?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    赫丘利斯平台强烈建议使用一个外部电压监控器来监视所有电压轨。 电压监控器应配置与目标器件支持的电压范围相匹配的过压和欠压阈值(如器件专用数据表中所述)。

     嵌入 式电压监控器(VMON)的主要用途是在为内核和 I/O 电源供电时无需特定序列。 VMON 能够大体检测超出范围的电源电压、 但并不能免除电压监控电路的需要、以确保当电源电压超出范围时器件被保持在复位状态。