This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:SD 卡- FAT32

Guru**** 2535360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/814971/tms570lc4357-sd-card---fat32

器件型号:TMS570LC4357

问候语,

我在连接 SD 卡和使用 FAT32文件系统创建 txt 文件方面遇到困难。

主要问题是 FAT32使用小端字节序、TMS570lc 仅支持 BE32。

是否有将 TMS570LC 与 FAT32文件系统连接的库、帮助程序代码或指南?



提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamdy、

    您可以使用此函数来混合从 SDCARD 读取或写入的数据:

    uint32开关数据(uint32字)

    #if ((__little_endian__= 1)||(__little_ENDIAN__= 1)

      返回字;

    其他

      返回__rev (word);

    #endif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有将 TMS570LC 与 FAT32文件系统连接的库、帮助程序代码或指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ Wang

    我要问的是、有一个辅助代码、用于将 FAT32文件系统与 be MCU 连接起来


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamdy、

    不可以、我们没有库或示例代码来连接故障端设备上的 FAT32。 我开发了一个在 RM48 HDK 上读取/写入 SDCARD 的示例、这是一个小端字节序器件。 您可以对 LE 器件使用示例、但应使用此函数来滑动数据(读取/写入)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 QJ Wang 的回答、我可以从哪里获得您为 LE 器件编写的示例。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何更新 QWang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 E2E 上发帖、我将搜索您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamdy、

    这 是示例代码。