This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:DAP:连接到目标时出错:(错误-241 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 可能发生了安全错误。 确保您的设备已解锁。 (仿真包8.1.0.00007)

Guru**** 2796705 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/811165/tms570ls1227-dap-error-connecting-to-the-target-error--241-0x0-a-router-subpath-could-not-be-accessed-a-security-error-has-probably-occurred-make-sure-your-device-is-unlocked-emulation-package-8-1-0-00007

器件型号:TMS570LS1227

您好!

对于上述错误、我已按照论坛中的不同步骤检查此问题出现了什么错误、以下主题帮助我找到了一些错误、

我按照以下简短步骤操作、查看器件仍然处于活动状态、processors.wiki.ti.com/.../GSG:Connecting_to_slave_cores_in_SoC_devices_v5 、状态如下所示、  

请告诉我这是否可以恢复?

谢谢、

此致、

-Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dinesh 您好!

    请按照以下步骤操作(它们几乎相同):

    此致、

    米罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miro、

    我已经尝试过此选项、无法连接到 DAP。 我尝试复位超过100次、但仍然得到相同的错误。

    "DAP:Error connecting to the target:(error -1170 @ 0x0) unable to access the DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包8.1.0.00007)"

    谢谢、

    此致、

    -Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您对此问题是否有一些进展

    此致、
    米罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miro、

    是的、我已经尝试过这个 E2E 论坛上有关这个问题的所有解决方案。 我仍然无法使电路板运行。 当我为电路板通电时、LED 本身不会发光。 我不确定 硬件是否已关闭。

    谢谢、

    此致、

    -Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意:微控制器周围的 LED 在上电时不闪烁。 蓝色 LED 指示灯正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MCU 周围的 LED 是用户 LED、因此无需打开。

    此致、
    米罗