This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294KCPDT:var 秒的时钟源

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/814430/rtos-tm4c1294kcpdt-clock-source-for-var-seconds

器件型号:TM4C1294KCPDT
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我有一位客户正在使用 TM4C1294、对使用32kHz 晶体以外的时钟源作为秒变量有疑问。 工程师寄语:

对 TI-RTOS 配置文件项有疑问:

var 秒=xdc.useModule('ti.sysbios.hal.Seconds');

这似乎使 HIB 计时器用于实现、但是、我们没有将32kHz 晶体连接到硬件。  (来自\arm\lm4\seconds.c) 是否可以为此时钟使用不同的时钟源?   cfg 文件项:

VAR 时钟= xdc.useModule('ti.sysbios.knl.Clock');

运行良好并返回我希望使用的值- Clock_getTicks(),是否有方法将其用作秒的时钟源?  WolfSSL TLS 功能使用秒…

提前感谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    此线程可能具有您正在寻找的解决方案:

    http://e2e.ti.com/support/legacy_forums/embedded/tirtos/f/355/t/584288

    您可以在 RTOS 尝试获取/设置时间(以秒为单位)时插入要调用的函数。 您应该能够在您提供的这些函数中替换时钟调用。 我在链接中使用了代码片段、但请注意、有一个小拼写错误:(".SetFxn"应为'.setFxn')。 我可以使用类似的平台(E4)、其中 seconds_get 仅返回 Clock_getTicks:

    请告诉我这是否适合您!

    谢谢、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的快速响应。 我刚刚与我共事的工程师分享了这一点、如果他们有任何其他问题、我会告诉您。 如果这回答了问题、我将关闭该主题。

    再次感谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    只需办理入住手续。 您是否听到过同事的任何反馈?

    谢谢、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的跟进。 工程师在使用我们的 RTOS 编译 WolfSSA 库时遇到问题、无法对此进行测试。 很抱歉耽误你的时间。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我要将其标记为 TI 认为已解决。 如果您确定不是、只需取消请求并添加回复即可。 如果线程锁定(由于2周没有活动)、只需启动一个新线程并引用此线程即可。

    Todd