工具/软件:Linux
您好、
我们正在尝试在 Tiva C 上移植 Modbus TCP/IP 应用。我们已通过从 GitHub 上的 LWIP 堆栈中添加原始 TCP 回显代码中的函数来修改 enet_lwip 示例代码。 因此、当我们使用数据包发送器时、我们能够接收 TCP/IP 数据包、并且能够将其回传。 我们现在需要将其与 GitHub 中的 Modbus TCP/IP 堆栈进行移植、以便将 Tiva c 配置为客户端(主站)。 请帮帮我们。
此外:
a)我们是否应该使用 Contiki 等操作系统、因为到目前为止、我们正在使用 GitHub 上提供的 Tiva-c 存储库。
b)由于 Modbus TCP/IP 堆栈使用适用于 Linux 的 arpainet 和 netinet 等文件、因此我们如何为 Tiva c 板更改此内容。
谢谢