This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:来自 tms570ls12x HDK 的外部 i2c 芯片的3.3V 电源

Guru**** 2770775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/814692/tms570ls1227-3-3v-supply-for-external-i2c-chip-from-tms570ls12x-hdk

器件型号:TMS570LS1227

您好!

我正在实验项目中使用 TMS570LS12x HDK 来集成外部从器件 i2c 芯片。 该芯片具有3.3V、0v、sda、SCL 线路。 我需要使用 HDK 的 TP21为芯片提供3.3V 电压、这不是为外部芯片供电的常用方法。 是否有办法从 HDK 抽头3.3V 来为 i2c 芯片供电?

或者、我是否可以使用 GIO 端口来驱动它们作为输出并为 i2c 供电?

谢谢、

此致、

-Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dinesh、

    您当然不能使用 I/O 引脚为外部 I2C 从设备供电。 这些引脚不用于驱动直流负载。 不过、您可以从 HDK 上点击3.3V (和 GND)为该外部 PCB 供电。 请参阅 HDK 原理图、以确定可以使用哪个抽头点进行此操作。

    此致、Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    感谢您的回复。 我已经了解了 HDK。 TP21是唯一易于触碰的地方。 其他地方有点棘手、但也很微小。

    谢谢、

    -Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、谢谢、现在可以关闭。

    -Dinesh