This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM48L950:rm48x

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/815616/ccs-rm48l950-rm48x

器件型号:RM48L950
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

如何在 halcogen 中为 rm48x 保持 SPI 通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    HalCoGen 帮助/帮助主题/示例下有几个示例。 这些示例向您展示了如何在 HALCoGen 上逐步配置 SPI 模块。 它还向您展示了如何使用 HALCoGen 生成的 SPI API。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否指导我如何将 halcogen 代码导入 CCS? 提前感谢