This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1231H6PM:TM4C123x 的 UART 是否与 TM4C129x 相同?

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/815169/tm4c1231h6pm-is-the-uart-of-tm4c123x-same-with-tm4c129x-s

器件型号:TM4C1231H6PM

大家好、

 

TM4C123x 的 UART 是否与 TM4C129x 相同?

它是同一个模块吗?

 

谢谢、此致、

 Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuerbis、您好!

    在对 UART 通道进行改进以使 TM4C129x 上的通道更强大以及允许 UART 访问 UDMA 方面存在一些差异、请参阅此文档了解更改概述的比较: http://www.ti.com/lit/an/spma065/spma065.pdf

    不过、底层模块在配置和操作方法方面是相同的、因此 TM4C123x 的代码也适用于 TM4C129x。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    谢谢!

    谢谢、此致、

     Kuerbis