This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:MCAL ICU &GPIO 引脚未按配置工作

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/815075/tms570ls3137-mcal-icu-gpio-pin-is-not-working-as-configured

器件型号:TMS570LS3137

我面临以下与 ICU 模块和 GPIO 相关的问题。 请支持解决这些问题、

  1. 我已将引脚23、36、38配置为 ICU 输入引脚。 我正在使用信号发生 器测试这些引脚、但在读取引脚值时看不到信号变化得到反映。
  2. 我已将引脚97配置为数字输出、并尝试将该引脚设置为高电平和低电平、但无法观察到引脚中的任何状态变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lakshmikanth、

    要使用 ICU,您需要配置 NHET 并为 ICU 添加通道。 您能否发布 CCS 项目中使用的配置文件和 EB 生成的文件?

    我注意到该线程与上一个线程相同、因此我将关闭该线程。 谢谢