This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TMS570LS1227:滤波器

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TMS570LS1227, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/815047/tina-spice-tms570ls1227-filter

器件型号:TMS570LS1227
主题中讨论的其他器件:TINA-TIHALCOGEN

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我不熟悉 CAN 协议中的消息过滤。 请指导我为 tms570ls1227编写程序、以便通过邮件过滤逐一接收来自8个 ECU 的邮件。 我正在发送带有消息 ID 的 Rtr。 在接收代码中、在哪里以及如何使用消息筛选。  

谢谢、此致、

K Subrahmaniam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有一个称为 HALCoGen 的代码生成工具。 HALCoGen 允许用户为 Hercules 微控制器生成硬件抽象层器件驱动程序。 它提供图形用户界面、允许用户配置外设、中断、时钟和其他 Hercules 微控制器参数。 配置 Hercules 器件后、用户可以生成外设初始化和驱动程序代码、这些代码可导入 CCS、IAR Workbench。

    在 HALCoGen 帮助->帮助主题-> 示例下、DCAN 有2个示例:一个是使用轮询模式的 TX/RX、另一个是使用中断模式。这些示例说明了如何在 HALCoGen 中逐步配置 CAN 模块。