This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 你好朋友。 是否可以使用具有 HDQ 协议的 ARM 微控制器?

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/814919/hello-friends-is-an-arm-microcontroller-with-hdq-protocol-possible

主题中讨论的其他器件:TM4C129XNCZAD

你好朋友。

是否可以实现一个采用单线通信协议的 ARM 微控制器以单向方式与只采用 HDQ 通信协议的器件进行通信?
是否有任何驱动程序或编程可实现此目的?
如果有人能解释如何做的教程,我会很感激。

感谢她的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rafael、

    我们有一些 ARM MCU、例如 TM4C129XNCZAD、它具有一个单线制接口。 该器件的开发套件为 :http://www.ti.com/tool/dk-tm4c129x

    对于 HDQ 协议、我们不支持 TivaWare 中内置的协议、但它看起来像是 TI 协议、因此应该有电池电量监测计组提供的示例。 您似乎已经在此处发布了有关此内容的帖子 :https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/814528 、因此我建议等待他们的反馈、因为我们在 MCU 方面没有其他任何帮助。