This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCZAD:器件的寿命

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/814730/tm4c1294nczad-lifetime-of-the-device

器件型号:TM4C1294NCZAD

大家好、团队、

我的一位客户已经在使用此器件、并计划在新项目中将其用作医疗应用。

由于项目仍需启动、鉴定阶段将很长、因此该器件需要很长的使用寿命、此外、在医疗应用中、它们需要很长的使用寿命。

现在的问题是、我确实看到该器件处于活动状态、但您是否有任何有关未来更改的信息、路线图上的新器件可能会替换它?

请告诉我向客户建议什么。 您也可以通过私人电子邮件联系我。

谢谢、此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    没有计划停止任何 TM4C 器件。 TM4C MCU 的许多应用都非常适合、我们的目标是使其具有较长的生产运行时间、因此它应该非常适合您的客户。

    我们不会在公共论坛上讨论路线图、但我会私下向您发送有关该主题的简短消息。