This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:数字信号处理

Guru**** 2553390 points
Other Parts Discussed in Thread: RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/814538/rm57l843-digital-signal-processing

器件型号:RM57L843

您好!
我´d 是否可以在 RM57L843上启用 SIMD 和 DSP 扩展指令。
TI 是否提供了针对 该 CPU 执行数字信号处理的功能?
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcio、

    是的、您可以在 RM57器件上使用 SIMD 指令。 Cortex-R4处理器的实现方案使用 ARM DSP SIMD 指令集和浮点硬件来完全启用 Cortex-R4处理器的信号处理算法功能。

    http://www.ti.com/tool/HERCULES-DSPLIB

    TI 还为 Hercules MCU 提供 CMSIS-DSP 库。 该库包含60多个函数、涵盖矢量运算、矩阵计算、复杂算术、滤波器函数、控制函数、 PID 控制器、傅里叶变换和许多其他常用的 DSP 算法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!