This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS570LS31HDK:TMDS570LS31HDK 电路板故障

Guru**** 2591390 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS570LS31HDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/814299/tmds570ls31hdk-tmds570ls31hdk-board-failure

器件型号:TMDS570LS31HDK

您好!

我无法对电路板 TMDS570LS31HDK 进行编程、它显示如下所示的错误。

我们在3V3 IC 上遇到问题、我们移除并连接了外部电源进行编程。

我们尝试通过 USB 端口对其进行编程。 所有电源指示灯均亮起。

 在首次尝试对电路板上的 LED 指示灯进行1.2V 和3.3V 编程后、发现 LED 指示灯持续闪烁(不是稳定的发光)。

这里应该怀疑什么? 处理器已经坏了、或者它是1.2V。

处理器是否受到电源 IC 故障保护?

谢谢你

Shiraz Hussain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shriraz、

    电源(1.2V、3.3V)看起来不稳定。 有关 JTAG 连接问题、请参阅:

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    3.3V 电源完全失效、我们移除了 IC 并连接了一个外部电源。

    1.2V 时、我们仍然依赖板上安装的 IC。 我是否应该移除这个1.2V IC 并在这里连接一个外部电源?

     是否存在 TMS570LS 处理器故障的可能性?

    谢谢你

    Shiraz Hussain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shiraz、

    请探测3.3V 和1.2V、以确保它们处于数据表中定义的范围内。

    Vccio (3.3):3V~3.6V

    VCC (1.2V):1.14V~1.32V

    将 USB 电缆插入 microUSB 连接器 J7后、LED D12 (靠近 CPLD)是否亮起?