This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:N2HET 引脚用作 GPIO

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/813792/tms570lc4357-n2het-pins-as-gpio

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

您好!

在其他几个论坛中、我发现其他处理器的 N2HET 引脚可用作 GPIO。

这也适用于 TMS570LC4357的 N2HET 引脚吗?

是否可以将任何专用 N2HET 引脚用作 GPIO?  这是否需要任何专用寄存器设置?

此致、

Archana Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archana、

    是的、默认情况下、所有 N2HET 信号都是通用 I/O。 您可以使用 HALCoGen 配置输入/输出功能、或参阅参考手册中的 I/O 控制寄存器。

    此致、

    Sunil