This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:如果在较低优先级的中断期间发生较高优先级的中断、会发生什么情况?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/813424/tm4c1294ncpdt-what-happens-if-a-a-higher-priority-interrupt-occurs-during-lower-priority-interrupt

器件型号:TM4C1294NCPDT

如果在较低优先级的 ISR 期间发生较高优先级的中断、会发生什么情况? 后者会被抢先吗? 后者是否会在前者完成后恢复执行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个较高优先级的中断将优先于较低优先级。 在所有较高优先级的中断被处理后、将用较低优先级的中断恢复执行。