This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCZAD:TM4C1290NCZAD 深度睡眠模式电流消耗

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1290NCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/813371/tm4c1290nczad-tm4c1290nczad-deep-sleep-mode-current-consumption

器件型号:TM4C1290NCZAD

大家好、

我是模拟 FAE、为日本的一些工业客户提供支持。

我的客户一直在使用 TM4C1290NCZAD 并提出了一些问题。

他正在尝试在深度睡眠模式中使用 TM4C1290NCZAD。

但是、在 CLK:30kHz 下、它仍然具有13mA 的电流消耗、并且未使用的外设关闭。

它应该大于数据表中的表26-55第1640页。

  1. 是否可以提供最低电流消耗设置/顺序?
  2. 设置深度睡眠模式是否需要注意事项?

我很期待收到您的回复。

此致、

Shota Mago