This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:启动时识别复位源(软件复位)

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/813275/tm4c1294ncpdt-identify-reset-source-on-startup-software-reset

器件型号:TM4C1294NCPDT

大家好、  

我已经发现、有多种方法可以通过多个源、甚至通过软件来重置整个控制器或仅重置内核。  

之后是否可以识别复位源?

此致:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以通过读取系统模块中的 RESC (复位原因)寄存器来识别复位源。 您可以通过调用 TivaWare 函数 SysCtlResetCauseGet ()来执行此操作。 由于这些位将通过复位保持其状态、因此您应在读取后将其清除、以便在下一次复位时、如果这是由不同的源引起的、它们将不会被置位。 使用 TivaWare 函数 SysCtlResetCauseClear ()清除这些位。