This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM44L920:CRC 问题

Guru**** 2872490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/812385/ccs-rm44l920-crc-question

器件型号:RM44L920

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

   现在、我想使用全 CPU 模式和半 CPU 模式进行 CRC 验证。  但我的数据有点大、 例如500k。

  如果选择  全 CPU 模式、则 data_length;的长度是多少

  如果选择 半自动 CPU 模式,如何设置 帧计数。   元素数量。   模式计数和 扇区计数。

  他们的关系是什么?

谢谢。

hk  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看此应用报告(以及"摘要"中的示例代码链接):

    但愿这对您有所帮助。

    此致、
    米罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Miro

      感谢你的答复。  我知道我的程序有什么问题。

    此致、

    hk