This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1290NCPDT:TM4C12X 微控制器中 TI-RTOS 的未来支持

Guru**** 2544310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/812762/rtos-tm4c1290ncpdt-future-support-for-ti-rtos-in-tm4c12x-microcontrollers

器件型号:TM4C1290NCPDT

工具/软件:TI-RTOS

我已经在 TM4C12X 微控制器中使用 TI-RTOS 与 CCS8一段时间了、我刚刚注意 到 TIRTOS-1887、它说我应该使用较旧版本的编译器和 CCS。 我想澄清 一下 TIRTOS-1887中的问题有多严重 (错误报告只是说不兼容、 但我已经能够编译和运行代码、而不会出现问题)、如果有任何预测、将何时发布用于 TIVA 的 TIRTOS 新版本、以解决这些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franco:

    我们使用较新的编译器遇到的问题是编译器警告(良性但令人厌烦)。 我们没有发现任何运行时问题。 只要您获得旧版 XDCtools、较新的 CCS 版本就可以正常运行。 更新版本的 XDCtools 会出现问题(构建错误)。 较新版本的 NDK、SYS/BIOS 和 UIA 采用了非常重要的移植。 我们尚未尝试更新的 TivaWare 版本。 总之、我们可能过度说明了 CCS 和编译器的版本要求、但我们尝试减少支持问题。

    我们目前没有计划发布用于 TivaC 的 TI-RTOS 补丁版本。  

    Todd