This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:TM4C129ENCPDT

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/811633/tm4c129encpdt-tm4c129encpdt

器件型号:TM4C129ENCPDT

在我的新项目中、我想使用20个 ADC 通道。 根据文档、我了解了 ADC 序列发生器最多可支持8个通道。  因此、我只能对两个 ADC 使用16个通道。  如何使用全部20个通道。

此致、

Ramesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有两个 ADC 转换器、每个转换器具有四个序列发生器。 如果您的目标是定期对20个通道中的每个通道进行采样、请使用两个 ADC 并在每个 ADC 上使用两个序列。 您可以让每个 ADC 在序列0上执行8个通道、然后在序列1上再执行两个通道。 对所有四个序列进行编程以触发定时器、并将这两个序列设置为不同的优先级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的建议。  我当时想每个 ADC 只允许一个序列发生 器、因此我了解现在每个 ADC 可以对多个序列进行编程。 将定期触发全部四个序列。

    此致、

    Ramesh