请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EK-TM4C1294XL 您好!
我们正在使用定制的 PWA、尽管基于 TM4C1294 Launchpad、但该器件具有不同的 LAN LED 连接。 它们连接到 PK4/PK6。
我们的固件基于 enet_S2E 示例。 我对管理 LAN LED 的唯一代码进行了更改。 更改位于 pinout.c 文件和 lwip_task.c 文件中。 请参见下面的。
在我们的 LAN 插孔上、仅连接到 PK6的 LED 亮起。 它在有链路时打开、而在我拔下 LAN 电缆时熄灭。 PK4上的另一个 LED 永远不会亮起。
和。
我一定会错过一些东西。