This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L950:错误强制与故障注入 SRAM 测试

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/811424/rm48l950-error-forcing-vs-fault-inject-sram-test

器件型号:RM48L950

SRAM_ECC_2BIT_FAULT_Inject SRAM_ECC_ERROR_ENCED_2BIT 测试之间有何区别?

 SRAM_ECC_2BIT_FAULT_INject 从不设置通过/失败状态。 如何确定此测试是否通过/失败?

如果我已经在运行 SRAM_ECC_ERROR_DEAGE_2BIT、是否需要 SRAM_ECC_2BIT_FAULT_INject

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我已将您的问题转发给我们的 SDL 开发团队。