大家好、我需要在 Tiva C launchpad 上重新编程 TM4C123G (U2)。
我意外损坏了 ICDI 接口:
1 -上传了所附的代码、可能会破坏时钟配置。
2-使用 LM Flasher Build (1381)而非(1613)更新 ICDI 固件。
不管怎样,我的 PC (或其他 PC)最终无法识别主板,/找不到目标错误。
深入了解 Tiva c EK-TM4C123GXL 原理图后、我发现 TC2050-IDC-NL JTAG 接口连接到 TM4C123GXL (U2而不是 U1) JTAG 引脚。
因此、我要问的是如何使用 TC2050-IDC-NL JTAG 在 TM4C123GXL (U2而非 U1)上再次刷新出厂固件、以便我 可以让 Tiva c EK-TM4C123GXL 再次与 ICDi 一起工作。
谢谢。
附件:
使用的源代码: